请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P4111
您好!
当我开始看到 MSP432P4111的广告时、我非常感兴趣、广告中包含了大约16位 ADC、比 MSP432P401好两位。 我几乎买了 EXP-MSP432P4111 Launchpad 来试用、但在尝试之前、我仔细阅读了数据表。 它显示为14位、P401和 P4111在 ENOB 或位数方面没有差异。 但是,另一个矛盾的广告仍然存在,每次看到它,我都会感到兴奋。 我怀疑数据表是正确的、但我想验证一下、偶然情况下它不是正确的。 也许 TI 的某个人也可以安排纠正这种不一致之处。 我看到16位广告的地方包括 TI 应用、EXP-MSP432 Launchpad 广告、我想还有其他地方。
谢谢、
Rob