This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695307/ccs-msp430fr5969-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 MSP430FR5969。 我遇到了与常量变量相关的问题、我在项目中使用常量变量、它将在何处将其位置存储在 RAM 或 FRAM 中?

我在我的项目中使用了变量、const int Data = 2;

有人能告诉我、在哪里可以看到存储器映射中常量的地址位置?

谢谢、

Sandhya Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在代码中放置一个中断、并将鼠标悬停在变量上方、CCS 将告诉您变量的位置。
    您实际上可以指定变量的存储位置。 如果需要将变量放置在非常特定的存储器位置、请参阅以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Placing_Variables_in_Specific_Memory_Location_-_MSP430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 仍然无法找到常量变量位置和 TI-TXT 文件。 如果我们没有为常量变量指定特定位置、您能告诉我从哪里可以获得该文件以及如何找到默认位置。

    谢谢、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    若要获取 TI-TXT 文件:
    *右键单击项目并选择属性。
    *选择 MSP430十六进制实用程序并选中复选框以启用 MSP430十六进制实用程序。
    *选择输出格式选项并从下拉列表中选择 TI-TXT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandhya、

    链接器的映射输出文件将为您提供全局变量的存储器段和地址。 在 CCS 中、该文件在编译期间默认生成、并位于工程的/Debug 文件夹中。 请记住、如果您进行项目更改并重新构建项目、地址可能会发生更改。 如果您使用的是默认链接器文件、具有 const 限定符的全局变量通常会进入链接到 FRAM 而非 RAM 的.const 段。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您清除我的所有疑问、现在我能够为项目中给出的每个变量找到特定的内存位置。

    谢谢、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    感谢您的回复。 是的、现在我知道.map 文件和.cmd 文件、因此我可以找到特定的存储器位置。

    谢谢、
    Sandhya Yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sandhya。 如果您有任何其他问题、请随时再次发帖。 我将关闭该线程。

    此致、
    Walter