This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:使用 I2C 协议读取和写入 ADXL345加速计

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672572/ccs-msp430fr5969-adxl345-accelerometer-read-and-write-by-using-i2c-protocol

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

HII...这是 harikrishna ...

我正在使用 I2C 协议与 adxl345加速计从站中的读写操作进行交互。我需要任何上的驱动程序库程序、请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里克里什纳、您好、

    您可以访问 MSP430Ware 以获取软件示例以及驱动程序库: dev.ti.com/.../