This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:运行 Energia 代码时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670559/ccs-msp-exp430fr5994-problem-running-energia-code

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试在 MSP430上运行一个显示错误的代码

Exec:“/bin/msp430-elf-gcc”:文件不存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakhar、

    我将进一步了解这一点、并在我有更多信息时向您提供更新。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它告诉您获取 gcc MSP430编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    Energia 是否内置了编译器?

    请告诉我从哪里可以下载编译器、然后在 Energia 文件夹中保存或安装编译器是在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生

    主席先生,如果你能迅速作出决定,我将不胜感激
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主席先生,我认为这是有的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您的用户名中有空格时、这是 Windows 的问题。 这会导致 GCC 在遇到用户名中的空间时停止搜索路径。 要解决此问题、请尝试创建用户名中没有空格的帐户、或尝试使用 dev.ti.com/ide 上的云 IDE。