请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
请帮助您提供具有以下规格的 MSP430控制器部件的建议...
1) 1) 至少48引脚处理器
2) 2) UART/SPI、I2C
3) 10) 10 - 12位 ADC- 2/4/8通道
4) DAC-1/2
5) RAM >= 2K
在此、感谢您的支持、
Anand
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请帮助您提供具有以下规格的 MSP430控制器部件的建议...
1) 1) 至少48引脚处理器
2) 2) UART/SPI、I2C
3) 10) 10 - 12位 ADC- 2/4/8通道
4) DAC-1/2
5) RAM >= 2K
在此、感谢您的支持、
Anand