This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 可用性

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672537/msp-fet-msp-fet-availability

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2033MSP-GANG

您好!

在进行快速搜索时、好像 MSP-FET 在美国各地都没有库存、TI store 将我的预购数量限制为1。 是否有更多库存可用的想法? 是否有任何其他选项可通过 Spy-bi-wire 对 MSP430进行编程和调试?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2472849
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接。 与我相关的两件事:

    1 -我们的目标是 MSP430FR2033。 此部件未在 FlashPro-430-LJB 支持的器件中列出。
    2 -我在确认 CCS 可以与 FlashPro-430-LJB 一起使用时遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    我们正在与供应商一起解决这个问题。 请继续关注。 如果您需要快速启动并运行、任何较新的 LaunchPad (而不是 MSP430-EXPG2)都可以通过 SBW 对器件进行编程。 如果您需要生产编程、可以查看 MSP-GANG。