This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:通过移除跳线(禁用 MCU)来提供 VCC 的电源电压和最大电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672333/msp-exp430g2-supply-voltage-and-maximum-current-of-vcc-by-removing-jumpers-disable-mcu

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553MSP430F1612

您好!

MSP-EXP430G2中使用的 VCC 是什么? 这是线性稳压3.3V 吗? 如果我移除跳线(禁用 MSP430G2553)、这个电源是否能够提供500mA 电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 G2 LP 上使用旧的 EZ (430) FET 作为主器件、MSP430F1612在12MHz @ 3.6V 上超频。 使用 TPS77301生成3.6V 电压、您可以查看器件数据表中的相关电流。 如果我记得对、它大约为100mA (其中的一部分用于 MSP430F1612)、并且没有任何能够提供500mA 电流的 FET。