Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
大家好、
我已下载 MSP432安全和更新工具。
这是否旨在保护固件不被复制?
如果我生成 C 文件、它看起来像一个数组声明。
如何以及在何处插入此文件以保护我的代码安全?
谢谢、祝您愉快、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Leo、
此工具提供了许多不同的功能、其中一个功能是创建存储器的受保护区域、以防止复制或读出内容。 此代码被写入闪存超车邮箱。 如果您创建.c 文件、只需将其添加到您的项目中、它就会将数据写入存储器位置。
作为替代方案,您应该查看示例项目 http://www.ti.com/lit/zip/slaa659中的 msp432_flashmailbox.c 。
请告诉我这是否不清楚、或者您有更多问题。
Chris
尊敬的 Chris 先生:
我已经在我的(2)个黑色 launchpad 上模拟了代码。
IAR 中的代码会查找文件"core_cm4.h"、即使我在项目上添加此文件、也无法继续。
我在 CCS 中成功构建了一次代码、它成功地在代码存储器空间0x00200000上写入了0x0ACE、
我无法再次复制它并删除该 Launchpad 上的设置。
我尝试使用 Uniflash 锁定器件并成功禁用 JTAG。
但是、当我应用设置 MSP432安全和更新工具时、大多数代码存储器仍可读取。
我尝试将生成的十六进制文件与原始工作映像一起作为映像插入。
它可以将程序全部刻录在一起。 encrypt.hex 是在 MSP432安全和更新工具中生成的 Intel Hex 文件格式的文件。
我不确定在将十六进制文件加载在一起时是否已调用该设置。
当我尝试再次读取、导出和刻录原始映像时、将其添加到 Encrype.hex 时、其文件大小会增加。
但我无法使用 MSP432安全和更新工具单独屏蔽各个扇区。
以编程方式在您提供的源代码链接上、
JTAG 设置将由"disable_JTAG"示例项目上的标头声明?
现在的问题是如何恢复。 即使我在 Uniflash 中尝试使用不同的擦除模式。
"0x0ACE"符号仍然存在。 另一个 LaunchPad、我没有刻录该程序、因此您不能沿着0x00200000代码存储器地址看到该程序。
是否有办法将其恢复到0x00200000代码存储器位置上 JTAG 的正常设置?
以了解详情...
谢谢、祝您愉快、
Leo