请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432E401Y 工具/软件:TI-RTOS
您好!
是否有一种智能方式将消息从 netIPAddrHook 发送到正在执行 HTTP 请求的任务?
(不是使用 Task_create()函数)
void netIPAddrHook (uint32_t ipaddr、unsigned int IfIdx、unsigned int fAdd) { .... if (fAdd && createTask){ //向 httpTask()发送消息; } ... } void httpTaskFxn (uint32_t arg0、uint32_t arg1) { if (来自 netIPAddrHook 的消息){ }
谢谢!