Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP-EXP430G2
大家好、
我已经在其他线程上读过、Windows 10中的 MSP430G2 launchpad 电路板驱动程序有问题、我遇到的问题是 USB 转 UART 驱动程序运行不稳定、它会随机工作并停止。 虽然调试/编程功能工作正常、但我仍然可以对 LP 进行编程和调试、但使用 USB-TO-UART 是相当令人厌烦的、因为这个问题、到目前为止、我已经尝试过 TI 的所有 TUSB4310驱动程序和 Energia 的 MSP430G2 LP 驱动程序、但我很不幸运。 我尝试在 Windows 10中禁用驱动程序签名实施、但也不幸运、USB 转 UART 仍然随机工作。 在 e2e 论坛的其中一个主题中、有人提到在与电路板通信之前等待一段时间(3-10秒)、我也尝试了、但没有运气。
还有其他关于这一问题的建议吗? (主板版本:1.5、操作系统:Windows 10 x64)
谢谢、
Karim