This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:EEPROM 的 I2C 通信问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695805/msp430f5419a-i2c-communication-problem-with-eeprom

器件型号:MSP430F5419A

各位专家、您好!

我的 EEPROM 存在 I2C 通信问题。

我曾提到 E2E 参考和应用手册 slaa208a

http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/636507/2352597?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP430F5419A EEPROM#2352597

但我仍然找不到什么是读/写操作的问题。

请查找所附文件以查找源文件。

e2e.ti.com/.../8270.I2C.c

e2e.ti.com/.../3438.main.c

e2e.ti.com/.../slaa208a.zip

当您看到 main.c 时、我会根据 slaa208a 进行修改。

当读取操作时、在设置 TX 地址后、移动到 LPM0。 即使 TX 中断即将到来、它也不会唤醒、并且在 lpm0之后停止。

请检查除 I2C 之外是否还有其他问题、或告诉我需要修改的位置。

如果您有5419和 EEPROM 的参考、请进行介绍。

此致、

Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    首先、您是否使用了逻辑分析仪或示波器或检查 I2C 信号? 此外、为了澄清、您是指 Rx 中断吗? TX 中断只是意味着 USCI 模块已准备好发送另一个字节。

    此致、
    Nathan