This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430C315

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670244/msp430c315

主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133MSP430FR4131

大家好、我有一个 MSP430C315微控制器的旧设计、该微控制器已停产。 我需要将其更新为更新的处理器。 我对 MSP 处理器没有太多经验。

在选择较新的 MSP 处理器以使其与旧软件配合使用时、我需要注意哪些方面? 主要区别是什么? 我找不到3个系列和6个系列之间的比较器图、它们有2个和4个系列的比较器图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无论您选择何种微控制器、都需要更改软件、因为某些东西总是不同的、例如寄存器名称等 因此、我建议您根据外设、存储器、工作频率和其他相关因素选择新器件。 如果您告诉我您正在使用的外设/模块以及您的限制条件、我可以帮助您找到合适的器件。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

     我需要的外设包括:

    -LCD 控制器

    -具有计时器中断的精密比较器

    -时钟频率 1 MHz

    如果它与 MSP430C315IDL SSOP-56封装的引脚兼容、也会很好。

    此外、我还需要更多的功耗模式、但我认为这是 MSP430的一项通用功能、现在已经全部具备了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基于这些外设、我建议您查看 MSP430FR4133 (或 MSP430FR4131或 MSP430FR41312、具体取决于您需要多少存储器)。 我相信您不会找到与引脚完全兼容的器件、因此您可能需要更新您的设计。 代码也需要进行一些更改、但应该非常相似。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    这些器件没有比较器。 我需要一个连接到计时器的比较器、以进行外部 AD 斜率转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对监督表示歉意。 请参阅以下链接以获取可搜索的 MSP430器件列表。 我已将 LCD 控制器和比较器添加到所需的特性中、因此您可以看到列表、根据价格、内存和封装形状和尺寸选择器件。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Nathan