This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:固件升级架构

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672242/ccs-msp432p401r-firmware-upgrade-architecture

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

终端器件将由直接电源供电运行、无需备用电池。

由于某些限制、我们的解决方案中将无法确定通过 BSL 升级固件。

我们正在使用 的解决方案是3个应用解决方案。(即基本应用、APP1和 APP2)

       1) 1)基本应用。  

   基本应用程序在复位后首先运行、 并检查该标志是否有引导原因、它是 正常复位或复位以进行软件升级。

    如果复位正常、则跳转至 APP1或 APP2。

    如果重置用于软件升级、则基本应用程序将执行软件升级、升级后将跳转到更新的应用程序。  

      2) 2) APP1或 APP2

   APP1/APP2是主应用程序、如果有任何软件升级请求、它将执行系统功能并检查软件升级。 应用程序将通过设置标志跳转到基本应用程序。

现在、所有3个项目都是应用项目、并且具有相同的链接器脚本。 因此它们都具有相同的存储器映射。 请帮帮我。  

我已经介绍了 MSP430、这里有 MSPBoot 和 MSPAPP 解决方案。 和一些脚本文件。 但 MSP432发现不同。