This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MPU9150

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695555/ccs-msp430g2553-mpu9150

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

有人可以帮助我处理代码示例、以便与 msp430g2553和 mpu9150进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MSP430Ware v3.80.04.05包含许多适用于 MSP430G2xx3系列的 I2C 项目示例。
    在我看来、使用 msp430g2xx3_uscib0_i2c_01.c、msp430g2xx3_uscib0_i2c_02.c 作为基础、连接 MPU9150将是一个两岸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请避免在同一主题上打开多个主题。 请使用您的原始 帖子 提出更多问题。

    我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Andre