大家好、男孩、
我有 XT2晶振110592MHz、但未连接 XT1晶振
端口 P3.4的 SMCLK 功能被激活和使用。 SMCLK 的分压器稳定为4。 其他分频器1 (ACLK 来源于 REFO、MCLK 来源于 DCOCLK)。
FLL 被 REFO 阻抗,DCO 在预期区域工作,SMCLK 源被选为"XT2,否则为 DCOCLKDIV"。
DCOFFG 和 XT2OFFG 故障标志为零、示波器显示 XT2晶振正在工作。
我遇到了奇怪的问题。
在输出端口 P3.4/SMCLK 上,我有 DCOCLKDIV/4 ,而不是 XT2/4。
我试过很多设置,但没有找到任何可用的组合。
如果 XT2/16被用作 FLL 的基准源- SELREF = 5 (XT2)。 FLLREFDIV=5 (=1/16)、FLLD=3 (DCOdivider =8)、FLLN=1 -预分频器=2;
SMCLK 来源于 DCOCLK -我在 SMCLK 引脚上有所需的结果。
因此,我看到 XT2正在根据需要运行,没有故障标志处于活动状态,但我不能直接将 XT2用作源 SMCLK。
我缺少什么?
。