This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:某些 I/O 不受控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671976/msp430f6736-some-i-os-are-uncontrolled

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好:

    我想问一个有关燃气表中应用的 f6736.F6736的问题、使用 IO 控制阀、 当我使用离线编程器下载程序时无法控制它。

但阅读下载的程序没有问题。发生的概率为3%,将这些 f6736秒下载恢复正常。请帮助检查原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么调试器? 您使用什么软件对器件进行编程(例如 CCS、UniFlash 等)? 这是定制板吗? 最初、我怀疑 JTAG 电路与我们的建议不匹配。 您是否已经阅读 过《MSP 调试器用户指南》

    此致、

    James

    MSP 客户应用