This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:低功耗模式切换

Guru**** 2617845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/672025/msp430fr5969-low-power-mode-switching

器件型号:MSP430FR5969

你(们)好

在示例代码 msp430fr59xx_ADC12_11.c 中、默认情况下、ADC12_B 的时钟源被选为 ADC12OSC (MODOSC)。 在此示例中、ADC 以 lpm3模式运行。

 但数据表的这一部分提到时钟源必须是 ACLK 才能在 lpm3模式下运行。 请对此进行澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    您所参考的用户指南(34.2.9.)部分是正确的。 一个决定性的语句是"选择外部触发器(ADC12SHSx≠0)或 ACLK 为 ADC12B 源时钟(ADC12SSELx =
    01b)。" 大写字母"OR"很重要的地方。 它可以使用 ACLK 为 ADC12B 计时、也可以使用外部触发器。 对于代码示例 msp430fr59xx_ADC12_11.c、外部触发器可能会引起混淆。 外部触发器意味着 ADC12B 模块外部的触发。 对于 ACLK、可以在连续单通道转换模式下使用 ADC12B、其中一个转换将跟随另一个转换、并且时序完全由 ACLK 的时钟以及 ADC12B 的时钟和时间相关设置定义。

    在给定示例的情况下、它是重复单通道模式、但下一次转换在完成上一次转换后不会立即开始、但 ADC12B 会等待来自 Timer0_A3的触发发生。 此时、所选时钟源意味着 MODOSC 会自动启动、并为 ADC12B 计时直至采样和转换完成、停止 MODOSC、并等待 Timer0_A3的下一个触发、以执行下一个采样和转换周期。

    您也可以从用户指南 slau367o 第34.2.8.3章中的"重复单通道模式"流程图中看到这些选项。

    此致
    Peter