请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F169 工具/软件:TI C/C++编译器
我需要生成两个 PWM 波形输出、当我下载和调试时。输出不是什么! 请帮助我解决此问题。
P4DIR|=BIT1+BIT2; //P4.1、P4.2为输出
P4SEL|=BIT1+BIT2;
TBCTL=TBSSEL0+TBCLR;
TBCCR0=128; //ACLK 为32768,PWM 的频率为260HZ
TBCCTL1=OUTMOD_7;
TBCCR1=62; //占空比为48%
TBCCTL2=OUTMOD_7;
TBCCR2=72; %占空比为56 μ A
TBCTL=MC0;
谢谢!