This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:TIDM-SERVER-PWR-MON (tidu454a):ROSC 引脚与精度间的关系

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695531/msp430i2041-tidm-server-pwr-mon-tidu454a-rosc-pin-vs-accuracy

器件型号:MSP430I2041

TI、

当对 DCO 使用内部 ROSC 模式时、我们如何获得如此低的%ERROR?   

tidu454a、第13页、原理图显示"ROSC"悬空?  对于内部电阻 DCO 模式、它应该被连接至 AVSS。  对于外部模式、AVSS 应该有一个外部电阻器。

我复制了原理图、但添加了一个精确的外部电阻器、但它们的精度不是相同的、误差小于1%?

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    我在原理图上看到 ROSC 打开、并确认它在 EVM 上打开。 如果未使用 ROSC 外部电阻器,用户指南中的表1-3实际上建议将 ROSC 引脚连接到 AVSS (GND)。 我建议您在设计中使用一个高精度、高容差20kOhm 外部电阻器(安装在硬件上并在软件中启用)、以实现最高精度。 《用户指南》中的第4.2.1.2节介绍了该电阻器。 要选择外部 ROSC 电阻器、请使用 DCOF 位。

    此致、

    James

    MSP 客户应用