This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PZ100E:无法点亮开发板上的 LED

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PZ100E, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671931/msp-ts430pz100e-cannot-light-leds-on-the-dev-board

器件型号:MSP-TS430PZ100E
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

大家好、

在 MSP-TS430PZ100E 评估板中使用 MSP430FR6047芯片...

我 只是想点亮开发板上的 LED,它不工作...
我过去已经为许多 TI 芯片完成了简单的第一步

下面是什么 CBPD? 如果是开启/不是处于右侧状态/三态总线
将不起作用。 未找到有关如何设置它的信息。

该芯片使用 code composer studio 加载并单步调试器。
 寄存器看起来正确

P1OUT = 0x03或0x01
P1DIR = 0xFF

该板在之前通过欧姆计振铃到下降电阻器
LED。
出什么问题了?
您能否发送一个简单的 C 程序来使 LED 闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想您错过了以下代码来激活先前配置的端口设置。 这仅对 MSP430FR 器件是必需的。

    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5; //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
    //激活先前配置的端口设置 

    您可以使用以下代码示例来使 FR6047的 P1.0闪烁。

    dev.ti.com/.../