This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:帮助! msp430G2553和模块 ENC28J60 (模块以太网)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671850/msp430g2553-help-msp430g2553-and-module-enc28j60-module-ethernet

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

我刚刚获得了一个与以太网相关的项目、我想使用 msp430g2553连接到 enc28j60模块、所以我想问这两个器件是否可以相互连接、如果可以、那么如何连接?

您能给我一些与以太网相关的文档吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ENC28J60有一个 SPI、UART 或 I2C 接口、那么 MSP430G2553应该能够与其通信。 您必须阅读终端器件的特定协议才能对 MSP430进行适当的编码。 但是、如果接口更复杂、或者如果您必须在 MSP430G2553上执行完整的以太网堆栈、那么您将遇到问题。 MSP430G2553没有足够的内存或可能的处理能力以显著的速度运行以太网堆栈。

    如果您需要一个运行以太网堆栈和以太网 MAC 的 MCU、请查看 MSP432E401Y! www.ti.com/.../msp-exp432e401y