This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低成本 MCU

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671591/low-cost-mcu

主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN4550

我本来想使用单独的汽车调节 CAN 控制器、但 TCAN4550-Q1太贵了。

您能不能帮助推荐低成本、车规、带 CAN 的 MCU、价格是1-2美元!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎任何经销商的站点都允许您在参数上查找部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng Jeffrey、

    MSP 团队可能会就此提供更好的指导、但您可以查看此主题 中提到的基于软件的 CAN 实现:e2e.ti.com/.../249742。 但乍一看、它似乎有一些限制(较慢的数据速率、缺乏传输 ACK 的能力)。 此时、TCAN4550似乎是最优化的解决方案。 在考虑成本时、请考虑 TCAN4550还集成了 CAN 收发器(对于任何实现 CAN 的低成本 MCU、外部仍需要此收发器)并集成了 LDO -这可能有助于节省系统级成本。 它还设计用于支持 CAN FD、因此如果将来需要、在您的设计中可以更轻松地启用此功能(而不更改 MCU)。

    此致、
    最大