This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430afe221:可编程增益放大器特性

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671296/msp430afe221-programmable-gain-amplifier-characteristics

器件型号:MSP430AFE221

我想使用 MSP430afe2xx 系列测量 ECG 信号。 我尝试查找有关差分 PGA 的更多详细信息、但无法找到任何相关信息。

1)是否有人可以帮助分享更多有关 PGA 的信息(是否为低噪声等)。

2) 2)是否有可能(甚至是远程)使用它来测量 ECG 或其他生物阻抗信号?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinav、

    如果您查看数据表中当前第29页的 SD24_A 性能部分、您将找到一些有关不同增益级别可能提供的误差的信息。 您还可以在上面的 SD24_A 输入范围部分找到每个增益设置的不同输入范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    谢谢。 它确实包含一些技术规格、但我无法找到清晰的噪声相关数据(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430afe221.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    其中一些信息包含在不同增益水平下的偏移误差和 CMRR 规格中。 对于该器件、PGA 集成为 SD16的一部分、因此每个规格都是 SD16规格。 我们的一些其他器件具有未集成的运算放大器、这些运算放大器可能具有您需要的其他规格、但仍能满足您的应用需求。 此外、我们一些仍具有此集成的较新器件也会考虑更多规格。