This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5637:主题:MSP430 USB 性能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671580/msp430f5637-topic-msp430-usb-performance

器件型号:MSP430F5637
您好!
 
很抱歉询问有关 MSP430 USB 的一般问题。
 
Q1) USB 数据传输时间:
当数据从 USB 缓冲器 RAM 发送到总线(DM/DP)时、
MSP430 USB 的理论最大传输速率为12MHz (8.3ns)。
但实际上、MSP430方面的潜在限制是什么  
可能影响与主机通信时的性能?
 
Q2) USB 禁用功能:
当从 USB 激活更改为 USB_Disable()时,
我们是否可以假设 USB 5V 端口可用作常规 GPIO 端口
端口电压从5V 变为3.3V?
 
此致、