This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5858:使用内部基准电压的影响

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669419/msp430fr5858-impact-of-using-internal-vref

器件型号:MSP430FR5858

您好!

   我测量的传感器输出介于.2 - 1.5伏之间、我计划使用内部电压作为 ADC 的基准、它是否会对控制器的寿命产生任何影响、或者是否会对控制器产生不利影响?

谢谢、此致

Stuti Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stuti、
    使用内部电压基准不会影响 MCU 或控制面板的寿命。 它是一个专用电压基准模块。 您可以安全地使用它。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!