请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:TI-RTOS
您好、
我最近才意识到新的 ROV 比旧的 ROV 功能要强大很多、所以我开始使用它、我真的很喜欢它。 更好的工作方式、漂亮的图形等 我特别喜欢重复刷新功能、因为它允许我们随时间推移捕获数据。 堆可用空间和 CPU 负载图尤其有用、因此我想知道这是否可以扩展到正常模块、而不仅仅是添加 Ons。 例如、我经常使用日志、但器件上用于缓冲的内存有限、因此我可以看到最近30条左右的消息。 但是、通过重复刷新、我们可以相对较快地从器件转储数据、因此我应该能够在日志缓冲区完全更改之前将其清除。 但是、据我所知、LoggerMin 的当前视图仅显示存储在器件上的数据。 是否可以显示日志的历史记录、以便我可以看到更多发生的情况? 即日志0 - n、而不仅仅是缓冲区中的内容?
谢谢
Campbell