请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 支持、
我正在使用 G2 LP。 我将 USB 连接到 PC、Win7 PC 枚举、并且可以通过 TeraTerm 进行连接。 Win10 PC 枚举、但没有输出。
我已尝试卸载并重新安装-没有更改。
我尝试过不同的 USB 端口-没有变化。
我已在两台计算机上尝试相同的 TeraTerm 设置。
在两台机器上、驱动程序都是 v1.5.0、2016年10月27日。
感谢你的任何帮助。