This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:如何获取馈送到 MSP430FR5994引脚的实时数据、就像我们在 Arduino 和 Energia 中获得的数据一样

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670016/ccs-msp430fr5994-how-to-get-the-realtime-data-that-is-fed-into-a-pin-of-msp430fr5994-like-we-get-in-arduino-and-energia

器件型号:MSP430FR5994
Thread 中讨论的其他部件:EnergiaCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在 IICDC 2017项目中使用一个简单的柔性传感器来控制我的机器人手的电压数据

我需要有关如何查看微控制器的实时电压或电阻值的帮助、这些值与 Arduino 和 Energia 中的 COM 端口类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakhar、

    您是否能够提供有关您正在进行何种感应的更多详细信息? 根据您的描述、您似乎希望运行模数转换并通过串行端口将数字化值发送到其他系统。 这种理解是否正确? 您是否在软件方面寻求帮助(如何创建能够测量模拟值并传输模拟值的软件)或在硬件方面寻求帮助(如何设置硬件以进行电压测量或其他某种测量)?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我有用于这项工作的硬件

    这里的问题就像我们在 Energia 和 Arduino IDE 中获得了串行绘图仪和串行 COM 端口 查看实时数据

    同样、我想问 CCS 中是否有任何可用的功能

    此外、如果我们在 CCS 代码中打印了任何内容、我们实际上可以在那里看到它 运行它

    希望我已经解决了我的问题

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 launchpad?

    只需将示例用于您正在使用的任何库(例如 DriverLib)并将内容分段构建起来:首先使与 PC 的 UART 通信正常工作、然后使 ADC 正常工作...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望读取模拟输入。

    最简单的方法是在您的芯片上运行 Energia / Arduino、然后从那里运行。

    否则、对输入进行 ADC 处理并通过串行通信将数据发送到主机。

    根据您要采用的路线、下一步可能会有很大不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想沿着第一条路由走下去、请尝试 Energia 或 Arduino 克隆: github.com/.../xDuino 我支持广泛的芯片集、包括 MSP430、但并非所有功能都已实现。

    或者、您也可以尝试使用 MSP430专用库: github.com/.../MSP430FR。 它支持包括串行通信在内的大量 fucnfifrof.fus.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.fu.

    祝你好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生、我想读取进入我的芯片 MSP430的输入
    但问题与 Energia 相同、不提供 msp430fr5994作为电路板
    顺便感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Energia 不支持您的特定电路板、您将不得不查看您是否可以在电路板上运行 Energia、或者沿着另一条路线运行。

    任何东西都不会100%烘焙。 或任何人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您将必须查看您是否可以在电路板上运行 Energia "
    主席先生,请告诉我,我可以怎样做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能希望将您的问题重定向到 Energia 人群。 基本上、获取 Energia 的源代码、了解它需要哪些资源以及这些要求与您的目标芯片提供的资源有何不同。 进行适当的修改并编译/调试软件。

    如果您无法在芯片上对 ADC 模块或 UART 模块进行编码、那么 Energia 实现您的目标可能需要很长时间。

    祝你好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要进行所有这些努力? 如果您可以将 Energia 移植到芯片上、则您已经创建了在不使用 Energia 抽象的情况下执行任务所需的所有组件。 相反、只需关注您所需的两个部分、即 UART 通信和 ADC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您建议在传感器和 MSP430之间进行 UART 通信
    是否噪声更小且无误差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、介于 MSP430和 PC 之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你没有得到我的怀疑。。。

    实际上、我想问的是、如果我通过 CCS 打开 Energia、那么在哪里可以看到执行的命令

    serial.print 的输出

    打印输出等 正如我们在 Arduino 或 Energia 中看到的那样