This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:如何了解 msp430fr5994数据表中参数的含义?

Guru**** 2618725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671055/msp430fr5994-how-to-understand-the-meaning-of-the-parameters-in-msp430fr5994-data-sheet

器件型号:MSP430FR5994

如何理解下图中参数的含义、

使用内部2.5V 基准源、ADC 输入直接短接至 GND、

ADC 转换结果是否仅  是最低的位抖动?   

非常感谢。

 

BR

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    有一 个 E2E 讨论 应该有助于了解什么是 ENOB。

    关于数据表中显示的测试条件、这些是指 ADC 的(+)基准电压=+2.5V、(-)基准电压= GND。