This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG479:我们应该选择哪一个 MSP430FG479或 MSP430FG439?

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG439, MSP430FG479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670826/msp430fg479-which-one-we-should-choose-msp430fg479-or-msp430fg439

器件型号:MSP430FG479
主题中讨论的其他器件:MSP430FG439

所有、

   为了制作心电图机模块、似乎有两个开发板(MSP430和 ADS1298RECGFE-PDK)

  我们需要以下功能:

             1)。  12个通道(不灵活的目标)--> ECG12
            2)。  Size (capacity) (大小(容量))--> Small (小)
            3)。  信号质量--- >更好
            4)。  功率耗散-->低
 问题:我们应该选择哪个参考板、 MSP430FG479或 MSP430FG439?         
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要12个通道、MSP430FG479似乎不太适合您。 对于16位 Δ-Σ ADC、它只有一个通道。 通常、Delta Sigmas 比基于 SAR 的 ADC 更精确、但通常以较低的采样频率运行。 这是基本的折衷。 MSP430FG439具有12位、12通道 SAR ADC。 这可能满足您的需求。