This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:查找中断源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670653/ccs-msp430g2553-find-a-source-of-interrupt

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CCS 4中有一个项目、但今天已将其重新安装到最新的 CCS 7.4。 该项目昨天成功运行。

我的设计使用了 MSP430g2553、其中使用了以下中断:两个计时器、WD (作为时钟计时器)、UART 和 I2C。

当我启动 debuginh 时、项目运行时进入 isr_trap.asm。 在某些在线论坛中读取后、我创建了一个包含所有其他中断的 ISR 例程、并验证了在 GIE 命令之后立即运行到其中的代码。 通过逐个删除、我发现 port2_vector 似乎是负责的(它仍在捕获代码、而任何其他向量都不负责)。 但是、我从不会为端口2创建任何中断、并且我只有6个前引脚连接到 LCD、2个最后连接到32kHz 晶体(由看门狗使用)。

如何找到我的代码或中断处理有什么问题?

我无法发布我的所有代码、因为它有17个源文件和4个头文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明确地禁用了 Port1和 Port2中断、现在代码正在运行。
    我仍然想知道如何在将来解决此类错误、以及在将主题标记为已解决之前应检查什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:
    MSP 论坛中的专家可以为您提供最佳指导。 我要将此主题移至该论坛。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    您采用的方法很好。 为每个中断源生成陷阱 ISR 以查找未设置的 ISR 是最好的方法之一。 这对于在不构建相关 ISR 的情况下确定启用了哪些中断非常有用。 另一种方法是缓慢添加代码位以查看您启用的中断。