This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:温度测量

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670970/evm430-fr6047-temperature-measurement

器件型号:EVM430-FR6047

您好、支持人员、

对于 LCD、文档中提到温度被禁用。

1) 1)如何启用测量?

2) 2)连接到哪些引脚?

3)和要使用的传感器类型?

非常感谢您的参与。

BR Lars  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Lars
    LCD 中没有温度测量。 ADC 中有一个温度测量模块。 如果您想使用此温度测量、可以将 ADC 的输入通道更改为内部温度传感器、而无需任何外部电路。 您还可以使用 Comparator_E 了解详情、请参阅《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》35.2.9。
    此致
    Gary