This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:CCS 可以使用任何 C 语言或嵌入式 C 语言进行编码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670552/ccs-msp-exp430fr5994-can-ccs-be-coded-in-any-c-or-embedded-c-language

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想为 IICDC 2017项目编写 CCS V7代码。

但是当我看到它的示例代码时,它们很难理解。

您能告诉我一些资源来了解这种编码吗?我可以在 CCS 中嵌入式 c 或简单的 C 语言中进行编码、也可以不进行编码吗?

到目前为止、它使用了作为嵌入式 C 编码器我无法理解的许多东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不了解嵌入式处理器、则很难理解它们。 但这都是 C 语言。DriverLib 和 RTOS 提供了一些抽象。 如果 Energia 支持您的处理器、您可能会想查看它。 他们做了所有的努力、并留下了一个非常基本的易于使用的水平。

    但我认为最好从基础开始、然后着手。 首先、让工作变得很容易、这应该很容易理解-尤其是在您使用 DriverLib 时。 然后构建项目所需的其他部分、如 UART。

    最后、MSP430论坛上提供了大量帮助、可指导您解决有关此处理器的任何特定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生
    什么是驱动程序库以及如何使用它
    我能否在 driverlib 中使用 c 进行编码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 driverlib 的更多信息、请参阅以下内容:
    dev.ti.com/.../

    由于您不熟悉该环境、我建议您使用 MSPWare 中的示例:
    dev.ti.com/.../

    我将把这个主题移至 MSP 论坛。 那里的专家可以进一步指导您

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不解释您难以理解的原因/原因、很难向您指出正确的方向。

    在最基本的层面上、嵌入式 C 与您的"常规"C 没有什么不同。唯一(次要)复杂的是那些仅指向特定存储器地址的特定器件宏、以便您对外设进行写入或读取操作。 这些宏本质上是具有特殊名称的指针、可帮助您读取和理解它们。

    任何嵌入式 C 编程器面临的最大挑战是阅读和理解数据表的意愿和能力。 之后一切都是桃子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们为新用户举办了 MSP430技术讲座。 您可以轻松地从它开始。
    training.ti.com/msp430-workshop-series workshin&tisearch=搜索--一切