This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:如何使用此示例 Ethernet with lwIP 在窗口中创建 makefsfile

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670387/ccs-msp432e401y-how-to-create-makefsfile-in-window-using-this-example-ethernet-with-lwip

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好,可以教我如何使用 msp432e401y 示例  enet_lwip_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 在窗口中使用 makefsfile,例如,我需要找到它  

./../../../../tools/examples/makefsfile/makefsfile.exe -I FS -o enet_fsdata.h -r -h -q

具有 lwIP 的以太网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、论坛用户、

    makefsfile 的路径如下所示

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_1_60_00_10\tools\examples\makefsfile

    您要作为 html 服务器页面创建的页面保存在一个文件夹中、在本示例中、该文件夹名为"FS"、并且项目中应包含的输出二进制头文件名为 enet_fsdata.h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的回复,我找到了 makefsfile 文件,但找不到 enet_iwip 示例网页,文件夹 fs 我找到它,而不是示例的 html,它有 lwip 的示例 web

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、论坛用户、

    我明白你的观点。 但是、您可以创建所选的网页、在常规浏览器上对其进行测试、然后运行 makefsfile 将其转换为嵌入式页面。