This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:编程器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668533/msp430i2041-programmer

器件型号:MSP430I2041

您好!

我正在使用 MSP430I2041。 我昨天才能够使用 MSP430F5529LP 上提供的 ezFET Lite 编程器对 IC 进行编程、但现在它无法正常工作。 屏幕上显示以下错误:  

连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护。

我以前也曾遇到过此错误、但后来尝试上传4-5次后电路板开始工作、但现在我无法修复此问题。 我尝试更新 ezFET lite 上的固件、但它没有使用。

我现在该怎么办?

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    参考这个 线程、JTAG 熔丝可能被熔断并且 JTAG 访问被阻断。 MSP430I2041没有出厂 BSL (引导加载程序)、因此无法通过此接口进行编程。

    如上面的主题所述、您能否检查您的设置和/或使用不同器件/EVM 进行测试?

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abishek、您好!

    您还有其他问题吗? 如果没有、请选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abishek、您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre