This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:需要帮助了解负模拟输入的功能

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670615/msp430f2013-need-help-understanding-the-function-of-negative-analog-input

器件型号:MSP430F2013

大家好

我的问题在标题中有说明、我最近在搜索具有足够分辨率的高位数 ADC 时遇到了这个 MCU、我们找到了这个 MCU、不确定负模拟输入、因为我们从未使用过这种类型的 ADC、 因此、我要清除的是、该负模拟输入是否从放大器获取负值、因为如果是这种情况、我们无法在放大器的负输出反相上跳过。 另一个问题是该 MCU 上使用的常见时钟频率是多少、因为我们需要的采样率大约为每秒10个样本、因此可能必须使用采样率命令来触发采样。

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在研究了差分输入之后、我发现负模拟输入不是我想象的那样。 我想我只需要反转信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入不测量输入和接地之间的电压、而是测量正输入和负输入之间的电压。 如果您有差分信号、则可以交换输入以反转结果。

    但是、两个输入端的电压仍必须介于接地和 VCC 之间;"负"只是指"比其他输入端的负值更大、才能获得正测量"。 我想您的电压低于 MSP 的接地电压;这仍然需要一个单独的组件才能使其进入 MSP 的有效电压范围。