This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:暂停 DMA 传输

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670656/msp432p401r-pausing-dma-transfer

器件型号:MSP432P401R

大家好、

我正在使用 DMA 加载 eUSCI 以发送数据块、但如果远程设备请求、则需要暂停 DMA。 暂停 DMA 传输的建议方法是什么、以便可以在以后继续? 在 DMA_REQMASKSET 寄存器中设置相关标志似乎是可能的.... 或仅禁用 DMA_ENACLR 寄存器中的 DMA 通道、尽管我不确定是否可以继续传输...

非常感谢您的任何建议!

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    DMA 不适用于启动-暂停-继续-停止操作。 我之所以这样说是因为如果有一个传输在进行中、那么整个通道配置方案中发生的传输可能是不确定的。 DMA_REQMASKSET 可能是一种"暂停"传输的可接受方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、感谢您的回复。 我将暂停使用 DMA_REQMASKSET 的传输,看看会发生什么...

    祝你一切顺利、John