This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:GUI

Guru**** 2616355 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669741/ccs-msp430fr6989-gui

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试使用 UART 监控器 metode 为 MSP430FR6989制作 GUI。  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer

但我在 ccxml-.file 中找不到替代的通信端口

有人能告诉我,我是否可以对 FR6989使用这种监控方法?  

非常感谢

Baoyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baoyuan、

    我将对此进行研究、并将在明天获得答案。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baoyuan、

    我不熟悉此工具、因此我联系了相应的联系人。 很抱歉耽误你的时间。 我将在收到信息后立即向您提供更新信息。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baoyuan、

    已弃用 GUI Composer v1并替换为 GUI Composer v2。 您可以在线使用 GUI Compser v2来设计您的应用程序、并将您的应用程序发布到 Gallery 中、以便用户可以在线查看您的应用程序。 此外、还可选择下载应用程序并作为桌面应用程序运行、以及将其导入到 CCS 中。

    器件 xml 文件中存在一个错误、阻止该器件显示在 CCXML 文件中。 如果您仍想尝试使用 GUI Composer v1、我可以向您展示如何解决 UARTConnection 问题。

    Patrick