This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:使用批处理文件安装 USB 签名的驱动程序失败

Guru**** 2615075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670398/msp430f5659-usb-signed-driver-installation-using-batch-file-fails

器件型号:MSP430F5659

大家好、

 如果驱动程序和.cat 文件和.bat 文件位于@ C:\Users\All Users\文件夹中、则使用批处理文件安装 USB 驱动程序不起作用

如果我们将驱动程序@任何其他文件夹放置在 C:\驱动程序中、则会起作用、如下所示、批处理文件位于 C:\驱动程序中的@文件夹。

 " Pnputil -i -A C:\USB_Signed_Drivers\msp430_ti_signed.inf"

那么、我们还有其他用于 自动安装的.msi 或.exe 软件包生成器工具吗?

即使我们发现批处理文件也需要管理员模式 进行安装,我们如何使用任何命令提示 符授予权限?

需要立即帮助。

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitesh、
    这听起来像是 Microsoft 的一个问题、因为我们不能就管理设置等提出建议。