This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:读取正弦信号、存储在数组或寄存器中并打印值。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670479/ccs-msp430f5529-read-a-sine-signal-store-in-an-array-or-register-and-print-the-values

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我能否获得一个程序来读取正弦波信号并将其存储在数组或寄存器中?

还可以帮助我在终端中打印这些值。

此致、

纳雷什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分片完成。 您是否尝试过只使用 UART 向 PC 发送数据的示例程序之一? 从那里开始。

    您是否使用 launchpad?

    这闻起来像是家庭作业。 我们非常希望您尝试一些方法、并让我们帮助您解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、
    我尝试将我们的一个 UART 示例与其中一个 ADC 示例相结合、可从此处获取:
    dev.ti.com/.../