请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 支持、
我很难将 P2.6设置为输出。 具体来说是 TA0.1、计时器输出。 在 G2 LP 上、p2.6未输出引脚。 但 XIN/XOUT 未被使用、因此我直接将一根导线接入器件上的引脚。 我尝试获取 PWM 输出。 注意: 根据数据表、当我使用 P1.6或 P1.2时、它确实可以100%工作。
正在工作:P1DIR = 0x40、P1SEL = 0x40。
不工作 P2DIR = 0x40、P2SEL = 0x40
有什么想法吗?
谢谢。