This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 致命错误:无法设置器件电压。

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669364/msp-fet-msp-fet-fatal-error-failed-to-set-device-voltage

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F4152

我们先前有 MSP_FET430UIF、这对于 IAR 和 MSP430F4152微控制器来说是不错的。

现在我们购买 了新的 MSP-FET,但显示:致命错误:无法设置器件电压。   会话已中止! 消息

请参见 beleow 日志

Instruments MSP430、8K KickStart Edition 6.50
2018年3月06日14:30:26:固件版本0.0.0.0
TUE Mar 06, 2018:30:26: Interface dll version 3.8.1.0
TUE Mar 06, 2018:30:26: Could not set device Vcc (Vcc),voltage=0xce4
2018年3月06日14:30:26:无法设置设备 Vcc :(关闭), vccOff = 0x1.
2018年3月06日14:30:29:致命错误:无法设置器件电压。   会话已中止!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    这似乎是在以下主题中解决的已知问题: MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用

    请尝试 IDE 更新或修补程序是否可以解决您的问题。 如该主题中所述、此处首选的解决方案是更新到最新的 CCS 或 IAR 版本。

    如果您继续看到问题、请告诉我;如果问题解决、请单击"验证答案"。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决问题并继续使用 MSP430F4152?
    请单击"验证答案"让我知道它是否有效、或者告诉我您需要我的进一步帮助。

    谢谢、此致、
    Britta