This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:连接 LCD 和键盘时出现故障

Guru**** 2590610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668729/msp430g2553-trouble-interfacing-lcd-and-keypad

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

我正在尝试与 MSP 连接16*2 LCD 和4*4键盘。 液晶屏工作正常、但键盘工作不正常。 只有其中一个键在响应、这也是有故障字符的情况。 其它键无响应。 我确信键盘是好的、因为我在一个星期前使用 Arduino。 问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注:代码标签无法正常工作。我无法使用包含的代码进行注释。 注释不会上载、而是永久的缓冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、由于某种原因、您无法上传您的代码。 您可以重试上传吗?

    让我来澄清一下您的问题:您是否只遇到使键盘正常工作的问题? 您的 LCD 工作正常吗?

    首先、您可以查看应用手册 《使用  MSP430实现超低功耗键盘接口 》、以获取键盘实现的一般概述。

    您还可以查看使用 IR BoosterPack 和超低功耗微控制 器的 TI 参考设计 IR 远程控制、该设计在上传的软件中包含键盘处理(您可以在软件部分下载)。 它为 MSP430FR4133提供了代码、但您当然可以根据应用中使用的引脚来调整软件、并获得有关如何处理键盘的一般指导。

    为了解决您的问题、我还建议首先仅使用一个键、然后展开到两个键、最后再扩展到多个键。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题、或者我能为您提供进一步的帮助?

    此致、
    Britta