This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否嵌入了硬件(或硬接线) TCP/IP?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669834/msp432e401y-if-it-is-hardware-or-hardwired-tcp-ip-embedded

器件型号:MSP432E401Y

您好!

MSP432E401Y 的以太网是否嵌入了硬件(或硬接线) TCP/IP? WIZnet W5500。

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Walsh

    以太网 MAC+PHY 是物理层的硬件实现。 TCP/IP 来自 lwIP 和 NDK 软件模块。 HTTP 服务器、HTTP 客户端、MQTT 客户端有更高的应用层实现、可作为示例的一部分提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 您好:

    这是否意味着用户需要对 TCP/IP 进行编程?

    谢谢、

    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Walsh

    您的期望是什么、这一点尚不清楚。 您能否详细说明一下"用户需要对 TCP/IP 进行编程"的含义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit 您好:

    我们是否需要 TCP/IP 程序、因为 MSP432E401Y 未嵌入硬件 TCP/IP?

    谢谢、

    沃尔什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    是的。 TCP/IP 不是硬件模块、只有以太网 MAC+PHY 是硬件模块。 TCP/IP 由 SimpleLink SDK 中适用于 MSP432E4器件的软件实现。 事实上、几乎99%的 MCU 在硬件中具有相同的 MAC 实现方式、在软件中具有更高的通信层。