This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:- FRAM_GUI 未检测到电路板

Guru**** 2616385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669648/msp-exp430fr5739---fram_gui-is-not-detecting-the-board

器件型号:MSP-EXP430FR5739

您好!

我最近购买了 MSP-EXP430FR5739评估板。 目前、我正在尝试根据用户指南运行 FRAM_GUI.exe。

首先、我从"www.ti.com/lit/zip/slac492"安装驱动程序。 因此、我的 PC 可以检测到下面的板。

其次、我尝试运行"FRAM_GUI.exe"并出现以下错误弹出窗口。

我下载并安装了今天可用的最新 Java。

然后、我现在可以按如下方式打开"FRAM_GUI.exe"、程序正在寻找电路板。

我可以知道、下图中用红色箭头指示的点闪烁。

但是、一旦我通过 USB 连接电路板、点、停止移动并继续进行编程。

有人建议我如何处理? 我尝试按 S1、S2并在连接时在板上休息、同时运行"FRAM_GUI.exe"、但什么也不会发生? 我等了大概5到10分钟、还是什么都没发生。

如果需要我的 PC 硬件进行故障排除。 它们如下所示。

此致、

www.ti.com/lit/zip/slac492
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LzBone、
    您从何处获得 FRAM_GUI.exe? MSP-EXP430FR5739只是一款评估板。 我认为 GUI 不能与之配合使用。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    感谢您的回复。

    首先、我从下载了用户指南。" http://www.ti.com/lit/ug/slau343b/slau343b.pdf"

    在该用户指南的第6页中、有一个用于下载用户体验源代码的链接。 我指示了我的红色方形。

    从该链接下载后、驱动程序和 FRAM_GUI 随附、如下所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LB、

    好的。 工作。 您是否检查了是否是 USB 驱动程序问题?  您可以参阅本文档的第三章。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    由于以下原因、我认为 USB 驱动程序正常。

    我有2块 MSP-EXP430FR5739板 、它们都显示在 COM 端口中的器件管理下。 但它们都不能使用"FRAM_GUI.exe"

    2.我已经尝试将其中一个板编程到其他板上、并且可以对其进行编程。

    从以上两个原因来看、我认为 USB 驱动程序在我看来是可以的。

    谢谢你。

    此致、