This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:在运行时对改变 VCC 有任何限制?

Guru**** 2925810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669806/msp430fr5738-any-restrictions-on-varying-the-vcc-while-running

器件型号:MSP430FR5738

您好!

我的客户计划使用 FR5738并使用同一电源轨运行电机。 客户想知道可变电机负载导致的电源电压变化是否会对 FR5738的运行产生任何影响。

请注意、我们在其数据表中发现了一些有关 BOR 随 VCC 快速变化而发生的问题、例如 FR5969的问题。 对于 FR5738、我们找不到任何类似的东西、但希望仔细检查是否需要将更改保持在特定限制范围内。 很明显、即使电源发生变化、也必须始终满足建议的工作条件。

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Phil、

    我最初也找不到任何明确谈到电源电压变化的东西。 我将联系相应的联系人、并在明天提供更多信息。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Phil、

    遗憾的是、该器件未提供该规格。 通常、对于 VCC 快速变化的应用、添加额外的去耦电容器以减慢 VCC 变化可能是有益的。

    很抱歉、我无法提供更多信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch