This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:关于更改 PCM 工作模式

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670058/ccs-msp432p401r-about-changing-the-pcm-operating-mode

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我使用 MSP432P401R 更改了 PCM 工作模式。

LDO、DCDC、LF 有3种电源状态。

当我通过更改状态进行能量跟踪时、能量和功率结果为 LDO > LF > DCDC。

LDO 最高、DCDC 最低。

我认为 LDO > DCDC > LF 是正确的、因为它的频率很低... 它们(DCDC 和 LF)之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeonjoon、

     功耗结果在某种程度上取决于您执行的代码、CPU 频率和您所处的模式。 LDO 和 LF 模式都使用 LDO 稳压器(是的、命名有些混乱)、因此在相同的工作频率下、它们的有功功率将高于直流/直流有功功率。  LDO 和 LF 之间的主要区别在于时钟源。 LF 模式使用其中一个低频时钟源(LFXT、REFO、VLO)。 我认为 REFO 是 TI 电源驱动器的默认值。  

    如果您还没有找到它,TI 应用手册 《在 SimpleLinkTmMSP432P4xx 微控制器上利用低频功率模式 》中提供了有关这些功率模式的一些有用信息。

    此致、

     Bob L.