This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:有关 RJC 和 TC 的 MSP430I2040热性能信息

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669703/msp430i2040-msp430i2040-thermal-info-about-rjc-and-tc

器件型号:MSP430I2040

您好、e2e、

在这里、客户想要获取 有关热仿真的 RJC 和 TC 的 MSP430I2040热性能信息、我们有这种数据吗?

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    感谢您提出这个问题。 我们提供了这些数据、我将使用相应的表格更新数据表。 我将在更新后的数据表发布到网络时通知您。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢您的帮助、是否可以在一周内上传? 另外、您能否先将 RJC 和 TC 分别发送给我?

    谢谢。

    Leon