This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:为 MSP430FR5969运行软件 UART 的代码示例

Guru**** 2619035 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669680/msp430fr5969-code-example-that-runs-software-uart-for-the-msp430fr5969

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

你好。

我有疑问。

是否有任何软件 UART 适用于 MSP430FR5969的代码示例?

我找到了以下示例。

msp430g2xx1_ta_uart960.c

对于 MSP430Fxxx 和 MSP430FRxxx 器件、我也应该参考上述内容吗?
是否有另一个 softwere UART 代码示例?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keirs、

    谢谢发帖! 我们有专门针对 FR59xx 器件的代码示例。 以下是它们的链接:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp


    您可能感兴趣的5个 UART 代码示例(msp430fr59xx_euscia0_uart_01.c、msp430fr59xx_euscia0_uart_02.c、msp430fr59xx_euscia0_uart_03.c、msp430fr59xx_euscia0_uart_eusc_detr59xx 和 msp430fr_uart_c_detr594.c)


    我建议查看 CCS 中的 Resource Explorer、以获取 Fxxx 和 FRxxx 器件的代码示例。 在 CCS 的顶部栏上、转到 View -> Resource Explorer。 然后、在侧栏中依次转到"Software"->"MSP430Ware"->"Devices"->"[theringythro器 件]"->"Peripheral Examples"->"Register Level"、然后您可以选择所需的代码示例。 将其导入 CCS、您应该可以继续!

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单易用: wordpress.com/.../5048

    uart0isr_sw.h/c 是利用 TA0进行软件传输(仅限 TX)的软件 UART。 如本文档所述、它最多支持3个软件 UART、所有 UART 均为中断驱动(非阻塞)。 它使用输出比较通道进行计时、因此能够支持并发多个 TX 通信。 在 FR Launchpad 上测试的代码。

    可将代码改用于其他计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以在同一文件夹中找到阻塞式和非阻塞式硬件 UART。