Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII
我尝试根据 CCS 示例(无 RTOS)使用 LCD 显示屏(来自 Booster Pack)。 但是、当我测试显示屏时、仅显示噪音(照片)。
如果我上载示例、则表明该示例正常工作(检查时、我没有对硬件产生问题)。
你对我做的不好有什么想法吗?
此致、
我的任务的代码:
void * thirdThread (void * arg0)
{
/*
*主函数
/*图形库上下文*/
graphics_context g_sContext;
/*初始化显示*/
Crystalfontz128x128_Init();
/*设置默认屏幕方向*/
Crystalfontz128x128_SetOrientation (LCD_orientation_up);
/*初始化图形上下文*/
graphics_initContext (&g_sContext、&g_sCrystalfontz128x128、&g_sCrystalfontz128x128_funcs);
/**//
graphics_setForegroundColor (&g_sContext、graphics_color_red);
graphics_setBackgroundColor (&g_sContext、graphics_color_white);
//GrContextFontSet (&g_sContext、&g_sFontFixed6x8);
graphics_clearDisplay (&g_sContext);
GRAPHICS_drawStringCenter(&g_sContext,
"要校准的点触点"、
AUTO_STRING_LENGTH、
LCD_Horizontal_MAX / 1、
LCD_Vertical _MAX / 1、
Transparent_text);
while (1)
{
GRAPHICS_drawStringCenter(&g_sContext,
"要校准的点触点"、
AUTO_STRING_LENGTH、
LCD_Horizontal_MAX / 2、
LCD_Vertical _MAX / 2、
Transparent_text);
vTaskDelay (100);
}
}